This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:输入电源故障和输出异常

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024797/lm25149-q1-input-power-failure-and-output-abnormal

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25149

您好的支持 团队:

我正在测试 LM25149 EVM、我发现输出将具有多个波形、这些波形在输入断电时重复启动。

输入:6.6V

输出:3.3V/6.5A

EN 引脚电压约为1V

如果输入增加到13.5V、则输出也具有重复启动 波形。

请 给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

     EN 连接到 VIN 时是否会发生相同的行为?

    您是否有 VIN、VOUT 和 EN 的示波器截图?

    -奥兰多