This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:无输出电流

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024829/lm5117-no-output-current

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: CSD18563Q5A

我们的设计具有两种具有相同杆菌的 LM5117:

输入电压可在30V 直流和42V 直流之间变化

输出电压12V 直流

电流输出最大值10A

 在无负载的情况下、我们有12V 输出、但在任何负载下、我们都不会获得 任何输出电流。

过去、我们使用 LM5117设计了其他电源单元、没有任何问题。 因此、这种情况非常令人沮丧...

有什么建议或帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    这些 FET 是具有极高栅极电荷和电容的旧技术器件。 当 Vgs = 7.5V 时、Qg 为200nC、因此开关速度非常慢。 此外、当 VOUT 不会过驱 VCC 时、启动期间将超过 VCC 稳压器的电流限制(最小30mA、典型值42mA)。 每个 FET 的 IVCC = Qg*Fsw = 200nC*220kHz = 44mA。

    请选择较低的栅极电荷 FET、例如 CSD18563Q5A 60V NexFET 或类似器件。 使用我们的 MOSFET 选择器工具获取更多建议:

    https://www.ti.com/tool/SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC

    https://training.ti.com/nexfet-synchronous-buck-converter-fet-selection-tool-training

    在输入电压从30-42V 降至12V 的情况下、应特别针对开关损耗优化高侧 FET (即选择具有更高 Rdson、更低 Qg 的 FET)。 10A 额定输出电流无需如此低的 Rdson 值。

    此致、

    Tim