This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53819A:原理图检查

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53819A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023780/tps53819a-schematic-check

器件型号:TPS53819A

你(们)好  

您能否帮助查看下面的 TPS53819A 原理图以及任何需要调整的情况  

谢谢

e2e.ti.com/.../TPS53819ARGTR-Schematic-check.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议将 PG 上拉电阻增加到10kohm、以符合我们数据表中的建议:

    我假设 PMBus 引脚与驱动通信的任何源均已适当上拉。 如果是这种情况、则无需在该处进行任何更改。

    就输出电容和电感器选择而言、每个器件的预期开关频率是多少? 您是否计划使用425kHz 默认值?

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec

    非常感谢

    我想知道两种配置:

    1、如果我们计划使用默认开关频率425K Hz、如何更改输出电容和电感器?

    2、如果我们计划使用该电路的组件、如何设置频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    要回答您的问题:

    数据表的第7.4.3节详细说明了如何根据开关频率调整输出电容的大小。  

    2.开关频率默认编程为425kHz 的 NVM。 您需要对 FREQUENCY config 命令进行编程以更改此值。  

    此致、

    Alec Biesterfeld