This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:关于 UC3842的应用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024733/uc3842-about-the-application-of-uc3842

器件型号:UC3842

您好、 TI 的 taem

我们希望将 UC3842用作电压模式 PWM。

RT/CT 电路是否需要像数据表中的下图那样进行连接?

它能否像典型电路一样进行连接(只需使用电阻器和电容器)?

当输出电压非常小时、电压模式是否会更好地避免进入脉冲跳跃模式?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    我将保留您在数据表中看到的电路。  其理念是完全缓冲 ISENSE 引脚、以便仅将分频缓冲的 RT/CT 斜坡馈入 ISENSE。

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的表达式可能有点不清楚。

    我的问题是为什么红色框中的电路 应该像这样连接?

    如何确定电阻和电容值?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在红色框中显示的电路是电流源。 1N4148会根据温度补偿 VBE 变化,因此电流在温度范围内是“恒定”的。 当您直接从 VREF 连接 RT、CT 电容器时、为 CT 电容器充电的电流源可在 RT/CT 提供更线性的斜坡、而不是 RC 时间常数类型的波形。

    由于 RT/CT 斜坡是线性的、因此 ISENSE 上的电压模式控制斜坡也是线性的。 其重要性在于小信号增益取决于斜坡的 dV/dt。 借助线性斜坡、您可以确保增益保持恒定。

    如果您可以承受变化的环路增益、则可以使用 RC 波形。 在实践中、如果您的环路缓慢且您有足够的裕度、请使用 RC。 如果您希望性能稍好一点、并且您推动增益带宽、请使用电流发生器和线性斜坡。 您的选择。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M