This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:UVLO 条件的上电序列参考

Guru**** 2557100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024756/tps2363-power-up-sequence-consult-for-uvlo-condition

器件型号:TPS2363

大家好、

客户正在咨询3V3和12V 的 UVLO 触发要求、此 UVLO 触发器是否与3V3/12V 和 OnA/B 之间的加电序列相关? 如果 UVLO 触发器有其他要求、如电压压压摆率、请在此处告知我们。 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stanley、

    感谢您与我们联系。 今天结束后、我们将向您回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stanley、

    关于加电序列、首先 AUXINA/B 应该加电、然后加电到12V 和3.3V 插槽。 为了给 AUXINA/B 加电、 AUXINA/B 引脚上的电压应该大于它的 UVLO 阈值(2.9V)并且 AUXENA/B 为高电平。 要打开12V 和3.3V 插槽、SH12A/B 和 SH33A/B 处的电压应高于其各自的 UVLO 阈值(分别为9V 和2.5V)、且 ONA/B 为高电平。 特定 时隙(12V、3.3V 或 AUX)的 UVLO 触发取决于其单独的 UVLO 阈值。 但是、AUXINA/B 上的 UVLO 会导致上电复位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的详细解释。 根据我的理解、直到 OnA/B 为高电平、12V/3.3V 插槽的 UVLO 功能才会打开、对吧?

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stanley、

    逻辑上讲、您是正确的。 该高电平有效 的 OnA/B 信号将打开主时隙电压。 只要插槽 未打开、就不存在 UVLO 问题。