This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28250:EN_Pin 上的 UCC28250禁用电压

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024834/ucc28250-ucc28250-disable-voltage-on-en_pin

器件型号:UCC28250

大家好、

我们在使用 EN_Pin 启用和禁用器件时似乎遇到了错误:

  • 如果我们在 EN_Pin 上施加2.25V 以上的电压来启用器件、效果会很好;
  • 但是、如果我们在 en_pin 上施加2.2V 的电压、则器件似乎会在异常工作模型中工作。 输出 OUTA 频率会以某种方式更改为41k、无法由 RT_Pin 控制。

那么、我们在 EN_Pin 上有一个问题、我们应该在这里输入多大的电压电平来完全禁用器件? 如果 EN_Pin 上的电压仅具有2.25V 的小间隙、我们实际上是否还有另一个工作模型?

BR

Brandon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    您似乎在 EN 引脚上呈现非常接近2.25V 阈值的电压。 在应用中、这是不可取的、我们希望尽快通过阈值。 不过、虽然这可能会导致 EN 阈值附近发生抖动(PWM 开/关/开/关等)、但我看不到您所描述的频率偏移的原因。 当频率从设计频率变为47kHz 时、它是否会保持锁定在该频率上? 变化的输入电压或负载电流是否会导致其变化? 您能否共享显示您在实验室中测量的内容的原理图和波形?

    此致、

    Steve M