This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:UCC12040的应用

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, UCC12050, UCC12051-Q1, UCC12041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024844/ucc12040-application-of-ucc12040

器件型号:UCC12040
主题中讨论的其他器件: UCC12050UCC12051-Q1UCC12041-Q1

您好!

您能否详细说明 UCC12040的应用、尤其是数据表中提到的"隔离式电压和电流感应"?

是否有任何设计示例展示了如何使用此 IC?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    UCC12040 (3kV 基本隔离)和 UCC12050 (5kV 增强型隔离)是完全隔离的500mW 直流/直流转换器模块。 考虑一下在隔离栅两侧可能需要高达500mW 5V 至5V 偏置的任何应用、UCC12040/50是您将找到的最简单的解决方案。 变压器、控制和功率级完全集成在16引脚宽体 SOIC 封装中-非常酷!

    在医疗、电机控制、并网继电器、逆变器以及 HEV/EV 等许多工业应用中、自动化应用(UCC12041-Q1和 UCC12051-Q1)(例如牵引逆变器、电池管理系统、信息娱乐系统和隔离式 CAN 通信)都需要模拟和数字信号来穿过隔离栅。 桥接隔离栅的组件需要偏置电源、UCC12040/50可简化任务。 以下只是您询问的一些示例、包括电压和电流感应:

    此致、

    Steve M