This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:用于为 Xilinx ZU3供电的 PMIC 故障排除

Guru**** 2815375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024181/tps650864-troubleshooting-pmic-used-to-power-xilinx-zu3

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:LM5143

e2e.ti.com/.../PMIC_5F00_HIGH.pdf

您好!

在我们的最新设计之一 中、我们使用 PMIC TPS65086401RSKT 为 Xilinx FPGA ZU3加电。 电源架构是此电路板的输入为24V 直流电源、该电源首先馈送到降压转换器(LM5143)以生成12V 直流。 此12Vdc 是 PMIC 的输入、用于生成 ZU3所需的不同电源轨。  

上电序列如下面的快照所示。 (使用的负载开关为 TPS22959DNYR)。 随附的是仅针对该块的原理图草稿。 使用 LM5143生成电压轨(VCC_5V_PMIC、VCC_12V)

我所面临的问题是、

1) 1)在电路板启动期间,由于 FPGA 的所有电源轨都尚未启动,因为某些电源轨是使用 GPOx 进行定序的,并且未配置。  是否可以在不使用 I2C 编程的情况下配置此 PMIC (GPOx)? 手动方法。 (到目前为止、没有任何 GPOx 提供任何输出、因此我的序列没有完成)。

2)由于 CTL1处于3V3 (输入 Vsys=12V、LDO3V3可用)、因此 Buck1输出可用、但波形看起来是这样的、在本论坛的一篇文章中、我了解到该模式是由电源故障引起的。  那么、该电源故障是如何发生的? (我是说我检查了 GND 是否有短路,但没有)。 示波器的电压读数约为1V75 (忽略来自快照的 DVM 读数)。

3) 3)我还能够看到 BUCK2运行 示波器的电压读数约为0V865。

4)根据我们的序列、降压6应该已经启动(其中 CTL3 = LDO_3P3、CTL2 = GND)。 但它不显示任何电压。  

您能支持我调试这些问题吗? 如果您需要任何其他详细信息、请告诉我。

此致、

Sandeep P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    感谢您的提问。 从示波器屏幕截图中可以看到电源故障。 因此、它将尝试启动、然后尝试因电源故障重新启动。 为了进一步研究、请提供 Buck1、Buck2、LS1和 Buck6启动的示波器截图。 这可能能够识别何时发生电源故障。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请查找随附 的 Buck1、Buck2、LS1和 Buck6启动。 我希望我对启动的理解是、在我们加电或为降压提供输入时立即捕获降压的输出电压是正确的? 如果我错了、请告诉我。 由于我在上一条消息中共享了原理图、 我已将输出电容器设计器名称添加到快照文件名中以供您参考。  此外、降压6输出接近0V。 它不是向上的。  

    e2e.ti.com/.../Scope_5F00_shots_5F00_04AUG2021.zip

    我还检查了电源轨顺序、发现 VSYS 和 LDO3P3正常、但 LDO5P0异常、请参阅下面的示波器截图。

    1) 1)您是否还能就我之前的回答第1点提供反馈?

    2) 2)如果我们不对 PMIC 执行 OTP 或任何其他配置、而只是进行上电、则默认设置是什么。

    谢谢、

    Sandeep P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    1) 1) GPO 仅通过 OTP 进行配置。  对于 TPS65086401RSKT、它们充当电源正常输出、因此在发生电源故障时、它们将保持低电平。

    2) 2) TPS65086401的默认配置可在数据表的第8.4节中找到。

    https://www.ti.com/lit/gpn/tps650864

    从示波器截图中可以看到、降压6上可能存在电源故障。  请尝试在断开 BUCK 6与其提供的电源的情况下启动 PMIC、而是 使用外部1.2V 输出。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您为调试提供指导。 让我来尝试一下、更新一下您。  

    谢谢你