This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:cfg 电阻器误差的实际影响

Guru**** 2586395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024064/tps63900-the-actual-impact-of-cfg-resister-error

器件型号:TPS63900

专家您好!

我对该器件的 cfg 功能有疑问。
数据表建议使用电阻误差在3%以内的电阻器、包括所有因素。
然后、我想知道当我使用违反此要求精度的电阻器时的实际问题。 你可以告诉我吗?
例如、配置意外值存在风险、或者无法配置。(例如、我想使用10kohm 电阻器将输出电压配置为2.8V、但输出会变得比值小1步(2.7V)。 或变成完全不同的值)。

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Kazuki-San、

       我们担心 在使用错误精度电阻器启动期间会获得错误值、而配置寄存器状态将会出错。

       在您的示例中、输出将保持2.8V 或小一步、但不是完全值。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao San、

    感谢您的快速回复。
    这只是确认、但我想知道错误状态的详细信息。
    除了配置一个较小或较大的阶跃值外、不精确电阻器是否还有其他错误状态?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   、Kazuki-San、

        我记得我之前做过类似的测试、我  没有看到其他错误状态、而是一个具有坏电阻器的阶跃值。

    此致

    TAO

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tao-San、

    我有简单的问题。
    使用的电阻最低 为0欧姆、但电阻最高为36.5k 欧姆。
    然后、您能否告诉我 、当我们使用电阻值大于建议的误差范围(36.5k Ω)的电阻值时、会发生什么情况?(我希望在使用36.5k Ω 时仅应用该设置。)

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   、Kazuki-San、

    如果在启动时 CFG 引脚上的电压大于某个值、则它将保持最大 5V 输出。(例如、CFG 电阻器大于36.5K、5V 输出将使 CFG 引脚保持浮动。)

    此致

    TAO