This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630和 LMR33640:此稳压器的电流限制是什么?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33610, LMR33620, LMR33630, LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024771/lmr33630-lmr33630-and-lmr33640-which-are-the-current-limits-of-this-regulators

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件:LMR33610LMR33620LMR33640

 这些是该稳压器的电流限制:

LMR33610

LMR33620

LMR33630

LMR33640

为什么它们不符合部件的公开限制。 我的意思是分别为1A、2A、3A 和4A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    我不确定您关注的规格是什么、GPN 1、2、3、4中的数字 是1A、 2A、3A 和4A 代表相对转换器的输出电流能力。

    至于您说过的电流限制、您是指内部逐周期保护电流限制吗? 这些规格可在电气特性-电流限制中找到、如图所示、

    此致、

    小燕