This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065:双向?

Guru**** 2534120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023958/tps2065-bidirectional

器件型号:TPS2065

大家好、

你好。

我们的客户想知道 TPS2065是否真的是一款双向开关?  

在数据表 中、它表示它是双向的、但在方框图中、它看起来是单向的、因为在方框图中、它使用 MOSFET、因此它只能传导电流或允许电流沿一个方向流动。

如果它不是双向的、那么您可以推荐哪种 IC 能够为 USB 类应用提供双向功能?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    内部 MOS 是背靠背结构。 当 VIN 关闭时、电流不能流回。

    这话什么意思是双向? 您要将电流从输出流向输入?

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    是的、您说的没错。 客户双向意味着电流也从流入流出、从流入流入。

    数据表上的"双向开关"语句是指什么?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    很抱歉再次询问、  这意味着对于 TPS2065、电流也可以从 IN 流向 OUT、从 OUT 流向 IN?

    感谢您的澄清。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、艺术

    但我不确定电流从输出到输入时电流限制的行为。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。