This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:1层案例的 ROFF 相关问题+布局示例

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024607/ucc24624-roff-related-question-layout-example-for-1layer-case

器件型号:UCC24624

Q1)如果您有1层外壳 PCB 示例、请分享。
数据表显示了2层示例、但我的客户将继续使用1层电路板。

Q2) https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021108/ucc24624-roffset-question?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC24624#
关于此主题、数据表显示-35mV = Vthpgd_low voltage
不过、我的解释是典型值为-50mV。 有何不同?
最初、我的理解来自-35mV (Vthpgd_low)。 当导通时间达到90%时、阈值在未达到–35mV (Vthpgd_low)时切换为-100mV (Vthpgd_high)。
来相应地控制栅极。 是只有两种 Vth 类型、即低电平和高电平、还是它们会有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hironori

    以下是我对您的第一个问题的示例。

    e2e.ti.com/.../UCC24624single-layer-Layout.pptx

    2、 Vthpgd_LO 应为-35mV、-50mV 是 幻灯片中先前的数据、幻灯片是很久以前设计的、因此 它不会更新以与 数据表保持一致。  

     

    云生