This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54521:VREF 精度

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024452/tps54521-vref-accuracy

器件型号:TPS54521

尊敬的团队:

客户 希望 更好地了解 TPS54521的 VREF 规格。

在数据表中、我们有两个位置:

第4页表中的规格是-40°C 至125°C 整个温度范围内的最小值/典型值/最大值。
>问题: 我们是否有室温的最小/最大值?

第8页图表中的规格应该是整个温度范围内的典型值。
>是这样吗?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再加上:我看到图形确实是典型的图形-至少在页面标题中显示了它:)

    我想知道、VREF 规格似乎与温度有关。 在较低温度下、VREF 的精度较低-在较高温度下、精度更高。 后一个更相关、因为它们的设计环境 温度为50...60C。

    >我们是否有专门针对室温或甚至更高温度的最小/典型/最大规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Holly 将帮助支持这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seeger、  

    1、在数据表中、它在-40至125C 时提供 Vref 精度。 室温下没有最小值/最大值。  

    2、是的、你是对的。  

    BRS、  

    Edwin。