This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:bq24600不能正常工作、STAT 引脚闪烁、PG 低电平

Guru**** 2535820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024235/bq24600-bq24600-does-not-work-normally-stat-pin-flashes-pg-low

器件型号:bq24600

bq24600不能正常工作、STAT 引脚闪烁、PG 低电平。但闪烁频率不是0.5Hz、直流电源电流重复显示0来设置充电电流(Viset 设置的充电值)跳转

设计中可能出错的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入电压和电源配置为什么? 您如何连接电池电压? 您能否包含输入电压、开关节点电压、电池电压和充电电流的波形?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../db6a75a0e79cbe82be07e4c488e34e9d.mp4

    直流电源的电流限值大于2A,电池电压约为12.3V。调试时、充电电流变为0.8A、而不是原理图上的值。如果电路受到干扰、为什么要定期呢? 太不可思议了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请报告设计的感应电阻器以及预期的充电电流。 电源的电流限制是多少?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    我发现问题的原因、 在焊接过程中、元件底部的引脚(STAT 和 TS)短路、无法从外部看到。