This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:一些设置检查

Guru**** 2513775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024381/tps92390-some-setting-check

器件型号:TPS92390

您好!

我有一些问题需要按如下所示进行检查。

1.开关频率只有以下哪项可以选择? 如果我想设置600kHz 或700kHz、可以参考任何推荐值或数字吗?

2.在数据表 P22中、建议将范围设置为30mA 至200mA、每通道的最小设置是否为30mA?

 或者我可以将该值设置为更低?

3.在"表7-6. LED 输出串配置"、该 R_LED_SET (kΩ)不是公共值、您是否有可参考的范围表?

或最大容差百分比可以参考?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您可以通过 I2C 灵活地设置开关频率。

    2.允许使用较小的电流,但无法保证精度。

    3.请选择最近的电阻值。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    对于问题1、我们没有使用 I2C 接口、仅通过外部硬件设置。

     对于问题3、那么这没有建议范围?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果仅通过电阻器、则开关频率选项会受到限制。 为什么您必须进行600/700kHz 间距?  

    用于灯串配置的电阻器并不重要。

    Robin