This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:当 RCS (LED 电流感应电阻器)放置在 LED 的低侧时

Guru**** 2546670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024038/tps92692-when-rcs-led-current-sense-resistor-is-placed-on-the-low-side-of-led

器件型号:TPS92692

大家好、TI 支持团队

根据数据表 第1页的"4个典型升压 LED 驱动器"。

当 RCS (LED 电流感应电阻器)置于 LED 的低侧时、 请告诉我如何驱动 QDIM(PCH FET 的栅极)。

进行了优化
由于 LED 数量庞大、输出电压(LED+和 LED-之间的电压)超过65V (CSP 和 CSn 引脚的比例)。

 我将 RCS 移至 LED 的低侧、以避免过额。

但是、这样做会导致 QDIM 栅极驱动出现问题。
由于 PDRV 的 CSP 电压为-7V、因此 QDIM 的 VGS 变得过大。

它将是关于 LED +和 LED-之间的电压。  

QDIM 超过 VGS 额定值。

低侧时的输出电压
请告诉我 QDIM 的相应驱动电路

此致、Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taku、

    您的设计的输入电压范围和 LED 输出电压范围是多少?  输出 LED 电压是否始终高于输入电压?

    谢谢 Tuanb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tuan

    输入电压为29V (+5%、-5%)。

    输出 LED 电压始终高于输入电压。

    此致、Taku。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taku、

    我们在 TPS92692内部执行了一些操作、该器件使用 CSP 和 CSn 输入来驱动 PDRV 以及斜率补偿、因此对于升压稳压器、您无法执行所需的操作。

    谢谢 Tuan