This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:IT 与 LMR43610Q1之间的差异

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024555/lmr43620-q1-differences-between-it-and-lmr43610q1

器件型号:LMR43620-Q1

你(们)好

我想问有关 LMR43610Q1和 LMR43620Q1的问题:

我看到 LMR43610Q1的引脚1为 RT:我们直接连接到 GND 并设置 FSW=2.2MHz;

当 LMR43620Q1的引脚1为 SYNC/MODE 时:如果该端子直接连接到 GND、则采用哪种模式(PFM/FPWM/AUTO)?

目前、主要问题是 LMR43620Q1在轻负载模式下的纹波是否较大?

目前、我们芯片的输出电流不大。 LMR43620Q1是否更容易进入轻负载模式? 620在轻负载模式下会进入多大的输出电流? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 MODE/SYNC 连接到 GND 会导致转换器以 PFM 模式运行。

    我预计、轻负载时的输出电压纹波将大于满负载时的输出电压纹波、这是因为转换器将在轻负载时折返频率以提高效率。  

    LMR43610Q1的最小峰值电流限制低于 LMR43620Q1的峰值电流限制、这意味着"620"将在高于"610"的输出负载电流的情况下进入 PFM 模式。 一旦输出电流降至大约0.5A 以上、"620"将进入 PFM 模式。

    此致、

    Harrison Overrurf