This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:FET 上的最大输入和输出电容

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD86360Q5D, CSD87350Q5D, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024710/tps650861-maximum-input-and-output-capacitance-on-the-fet

器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件:CSD86360Q5DCSD87350Q5D

我对降压1、2和6的 MOSFET 电源块有疑问。

它们可以驱动的最大电容是多少?

我要查看的两个电源块是 CSD87350Q5D 和 CSD86360Q5D。

我知道数据表中推荐使用 CSD87350Q5D、但我想最大程度地降低功率损耗、以便我转向 CSD86360Q5D。 但是、电容要大1000pF、我要确保它不会超出 TPS650861的处理能力。

谢谢你  

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我没有关于使用该特定 FET 测试 TPS650861的任何数据、您希望使用该 FET 的电流电平是多少? 如果使用比 CSD87350Q5D 更大的 FET 、则可能会由于栅极电容增大而导致热问题、从而使 FET 的导通时间变慢。 CSD86360Q5D 可能适用于此系统、但您需要针对特定用例对其进行测试。  如果可能、我建议坚持使用 CSD87350Q5D。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢 Layne!

    我认为、我们只需要 FET 上的20A 电流、因此 CSD87350Q5D 就足够了。