This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:原理图设计

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024471/tps82150-schematic-design

器件型号:TPS82150

尊敬的团队,

      

在我的电路板设计中,有两个5V 和3.3V 电源。 它们不同时存在。 3.3V 是整个电路板的主电源。

因此,我使用 TPS82150进行电源转换:5V 至3.3V。

但有一个问题,即电源只有3.3V 电压。 3.3V 也连接了 TPS82150的输出引脚, 同时它在 TPS8015的输入引脚上生成2.7V 电压。

根据 TPS82150的数据表, 输出引脚和输入引脚之间有一个电感器和一个 N-MOS。 通过 MOS 的电感器和体二极管到输入引脚的3.3V 电压。

这在我的设计中不是预期的。

请给我一些建议或其他 IC schem, 下图是 Schematic,谢谢。

 此致、  

 基林