This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功率耗散?

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024508/power-dissipation

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:BQ500212A

我有一个应用、它将从无线充电器汲取大约50mW 的功率、我正在尝试弄清楚接收器将消耗多少功率。 通过使用数据表中的数字、我能够确定从发送器输入到接收器输出的系统效率大约为5%。 这是950mW 的功率损耗、但在哪里? 当接收器端发热时、实际损失了多少能量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    几乎所有这些功率都在发送器侧耗散。   当接收器上有轻负载时、BQ500212A (5V 输入5W)发送器输入功率将约为1W。  电源将进入驱动部分和线圈、以生成交流电场。