This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320毛刺脉冲滤波器

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024389/ucd90320-ucd90320-glitch-filter

器件型号:UCD90320

我对"非电压故障计时器最大毛刺脉冲滤波器"有疑问? 您如何定义它?

我已将电流感测电源轨的此毛刺脉冲滤波器设置为100ms、但即使毛刺脉冲为~20 - 30ms、故障响应(设置为关断电源轨)也会触发。 为什么会发生这种情况?

可以有人解释一下吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    设置并启用毛刺滤波器后、必须在故障部分设置正确的响应。

    请检查以确保这一点  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    是的、已设置、但对于大于20至30ms 的干扰仍然不起作用。 请参阅下面的内容。

    https://drive.google.com/file/d/1hekVXrshNPd_eIsXV_7j0It6HwGdztXM/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上  、在启动期间有一个大约50-70ms 的小电流过冲、超过了针对电流故障的设定阈值、这将设置 OVER 电流_FAULT_Latch 标志并将 GPO (故障 LED)设定为高电平以根据逻辑来指示故障。 我知道、我们可以通过仅使用  OVER 电流故障标志而不是锁存标志来避免这种情况、但我们需要为其他东西实现锁存标志。

    毛刺脉冲滤波器设置为100ms (我也尝试过200和400ms、但没有成功)、它确实防止 触发故障响应、并且不会关闭电源轨、这是很好的。 但问题是设置故障 LED。 是否有办法将其滤除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    故障描述器仅适用于故障响应、但不能防止故障事件。

    您可以使用逻辑 GPO 上的延迟功能来分析尖峰。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也尝试过在逻辑输出上使用延迟功能。 不管用。 我想它所做的就是在输出被置为有效或置为无效之前增加延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、故障已锁存。 因此、您不能延迟对其进行滤波。

    解决方案是修复过冲。

    此致

    Yihe