This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081EVM:I2C 读取命令 NACK

Guru**** 2630105 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081EVM, UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024331/ucd9081evm-nack-on-i2c-read-command

器件型号:UCD9081EVM
主题中讨论的其他器件: UCD9081

您好!

我的客户正在使用 UCD9081EVM、并尝试使用通用 USB-I2C 器件与其进行通信。  

它们将 J17-J20 (ADDRx 引脚)全部设置为高电平、因此地址为0x6f。 在设置 ADDR 引脚后、它们执行了下电上电操作、以确保其生效。

但是、它们的读取命令将作为 NACK 返回、示波器快照在下面。

是否有任何关于后续测试或调试的想法? 我们是否忽略了任何其他 I2C 设置?

谢谢、
Nick