This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:软启动时间更改选项

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024559/lmzm33606-soft-start-time-change-options

器件型号:LMZM33606

您好!

我使用的是 LMZM33606的30V 至5V 转换。

我使用了连接到三个不同选项的 SS 引脚。

         选项1:5mSec、

         选项2:11mSec 和

         选项3:16.5mSec。

当我 选择电容器以实现11mSec 时。 我观察到8.5mSec 为 SS。 我在组装22nF 之前测量电容器、组装后测量电容器已变为17.7nF

公式17.7nF =~8.5mSec。 它与观察到的 SS 匹配。

请您澄清一下

这是降低电容值的可能性。

2.我们是否有任何可降低电容值的内部电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过 查看图7.2中该器件的功能方框图、可以看到充电电流为2uA 的电流源。 这里没有任何内部软启动电容器。 添加外部软启动电容器将降低压摆率、因为2uA 电流源将需要为该电容器充电。  

    您是测量电路板上的17.7nF 电容还是在从电路板上移除 CSS 电容器后测量的电容? 如果是板载的、那么您可能会读取组件和寄生 PCB 电容的组合、从而降低电容值。  

    此外、当 MLCC 电容器经历直流偏置时、它们将略微降额至较低的有效电容。

    此致、

    Jimmy