This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950替代产品

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951, LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023817/ucc28950-ucc28950-replacement

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951LM5046

大家好、

我们是否有任何 PSFB 控制器可以替代 UCC28950? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    我唯一知道的选项是 UCC28951。

    我希望这能回答你的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    LM5046呢? 它是否具有相同的功能、但引脚不同? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    是的。 功能相似但器件非常不同:

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    我的客户将 UCC28950用于 PSFB 和同步整流。  我是否应该注意任何关键差异? 如果您需要项目详细信息、我可以向您发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于栅极驱动和 VIN 引脚的限制、LM5046专为100V 应用而设计。

    您的设计的输入电压范围可能不会使这成为一种选择。

    您的客户为什么要从使用 UCC28950中进行更改?

    UCC28951是一款与 UCC28950类似的器件。  参数相同、UCC28951仅增加了细微的功能改进。

    此致、

    Mike