This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:设计工作范围检查-原理图审阅

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023980/tps61087-design-operational-range-check---schematic-review

器件型号:TPS61087

大家好、我想知道是否有人可以对我的设计进行健全性检查。 该电路应将5VDC 正常传递到1A 负载、TPS61087在输入电压为4.5V 的非连续模式下运行、充电器应充电(1) 1S 3.2V LiFePO4电池、除非5VDC 功率丢失、在这种情况下、升压器应在输入电压为3.2V 的情况下提供5V 输出电压30秒。  电感器为3.3uH Wurth 3.4A、Fout 为1.2MHz、Iswpk = 2.12A、Ir = 215-340mA。  

非常感谢您的意见、谢谢。 -Andrew

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    1) D2上有0.5V 压降、因此当5V 电压丢失时、TPS61087的实际输入电压为2.7V、您需要确保电压在30s 内不会降至2.5V 以下、因为 TPS16087的最小输入电压为2.5V;

    2)输出电容看起来太大;

    3)您可以 根据数据表中的等式9设计 R4和 C12、考虑到直流偏置、Cout 应是有效电容;

    4)负载为1A 时 、TPS16087 在 CCM 而不是 DCM 下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈 Yichen、是的、我知道二极管的压降、我考虑将 Rcomp 值更改为56K。 您能更具体地说"电容过大"吗? 我还担心的是、当输入电压为4.5V 且输出电压设置为5V 时、开关将不会喜欢这种小的开销裕度、我假设或想知道它是处于 DCM 还是完全正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    根据数据表、40uF 就足够了、原理图中有220uF。 器件在 CCM 下工作、以满足您的条件。 它不需要太大的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Yichen、BTW 在长时间中断之后、我刚刚发现了新的 Webench 工具集、我必须说这些工具集是多么的神奇。 我认为 Filter-Pro 很棒,但 这些 工具确实能满足我作为设计工程师的需求,谢谢 TI!!  我能够运行升压器设计并找到所有潜在缺陷、我确定 1) 需要更大的电感器、2) 有更好的 TI 器件适合我的应用。  感谢您的所有帮助