This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:ISO5852S 分离输出、可提供2.5A 峰值拉电流和5A 峰值灌电流

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024552/iso5852s-iso5852s-split-outputs-to-provide-2-5-a-peak-source-and-5-a-peak-sink-currents

器件型号:ISO5852S
主题中讨论的其他器件: UCC256302

大家好、

我使用 ISO5852作为 PMSM 的 IGBT 驱动器。 在数据表中、它说:"分离输出以提供2.5A 峰值拉电流和5A 峰值灌电流"。 这是否意味着每个 ISO8252需要为 每个 IGBT 提供2.5A 峰值拉电流和5A 峰值灌电流。 如果我使用24VDC 电源为 ISO5852供电、并且我有6个 ISO5852s 和6个 IGBT、我需要为三相 PMSM 准备最大6x5=30A。 如果我使用 UCC256302为驱动器和 IGBT 生成24VDC 电源、则最大输出电流 Iout = 30A。 我的驱动器到 IGBT 的电流计算是否正确? 或者、您能告诉我 IGBT 驱动器电流的不同计算方法吗?

最棒的

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    欢迎来到论坛! 我看到同一个问题在3个不同的线程中发布。 接下来、关闭这个重复的线程。 原始任务已分配给团队成员、他们很快就会返回给您。  

    此致、

    Leslie