This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25710, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024505/bq25713-bq25713

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25710EV2400

您好、管理员:

我正在使用 BQ25713电池充电器控制器。我想使用 atsamc21j18a 微控制器对其进行编程,我是否可以获得对其进行编程的任何参考代码?目前我能够从除最大电压寄存器(0x04)之外的所有寄存器中写入和读取。是否有任何特定格式。

谢谢、

Smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

    遗憾 的是、我们没有任何参考代码、请参阅数据表的"9.6寄存器映射"部分。 但是、可能提供第三方开源参考、例如:
    https://chromium.googlesource.com/chromiumos/platform/ec/+/master/driver/charger  

    BQ25710与 BQ25713相似、但接口不同(SMBus 与 I2C)。 请记住、TI 不保证第三方代码的功能、开发人员应始终参考数据表进行验证和测试。

    我们为用户提供了专用 GUI、用于快速评估评估模块和了解我们的充电器。 例如、用户可以使用它来查看某些操作需要哪些命令。 请注意、EV2400接口不随 EVM 一起提供、必须单独购买。

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=BQ25713EVM-017 

    https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO 

    对于写入 最大电压寄存器(0x04)、我可以认为有2种可能性:

    请确保您按顺序写入两个8位寄存器。


    2.除非插入适配器,否则写入无效。 然后、用户可以在启用充电之前更新最大充电电压设置。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”