This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:bq24650感应电阻器燃烧

Guru**** 2533950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024056/bq24650-bq24650-sense-resistor-burning

器件型号:BQ24650

您好!

我们的充电器设计中的感应电阻器、MOSFET 和 bq24650有问题。 问题是偶发的。 但是、正如我们在其他讨论中看到的 、当我们将电池输出连接到系统时、会发生这种情况。

我们按照应用手册中的每个步骤进行了操作。

MOSFET 是 Si7288。 其他组件与应用手册相同。

场景:

使用开关连接电池和太阳能输入、

Si7288使用低侧驱动器将电池(+)直接短接至 GND。 因此、Si7288的 GND、漏极和 LODRV 引脚会烧断和短路、感应电阻器会烧断、IC BQ24650会下降。

BTST 引脚也会使 IC 上的接地短路。

1.评估板和数据表原理图之间存在差异,数据表中 BTST 引脚上没有串联电阻。 它会影响什么?

2.我们应该在哪里查找此问题? 我看到论坛上的许多人都遇到了这个问题。

3.问题是零星的。 并非我们制造的所有器件都产生相同的误差。 为什么?

如果没有问题,我将在这里回答你的所有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您能解释一下具有栅极分压器和二极管的输入 FET 设计吗? 我们的应用图仅推荐了 IC 的二极管输入。 Q1_D 的预期电压是多少? 它是否高于设计的电池电压?

    确认 MPP 电压为15.87V

    3.在插入电池之前,热敏电阻如何偏置?

    4.确认电池电压为13.55V

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    使用输入 NMOS 代替二极管。 我们还消除了输入 NMOS 并放置了一个二极管。 结果相同。

    1.A 现在我测量了一个工作板、Q1_D 电压为16.05伏、Q2_D 电压为13.27伏。

    MPP 正常。

    3.标签热敏电阻开路。 仅使用板载 R6和 R5电阻器。

    4.蓄电池电压正常。

    如下面所示、我们取消了输入 NMOS 并使用了二极管、如应用图所示。

    这是我们的设计。 请注意、已移除输入 NMOS 并使用二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管现在的性能如何?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题仍然存在,没有影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D6、R30和 R31的用途是什么?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NMOS 用于使 MOSFET 保持导通。 当我们使用二极管而不是 NMOS MOSFET 时、我们不会使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 NMOS 被移除时物理移除了它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们删除了它。 当我们将电池连接到输出时、会出现问题。 我们的登录没有问题。 当我们仅对输入施加电压时、没有问题。 当我们连接电池、si7288 MOSFET、感应电阻器和 IC 烧断时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在应用什么电压电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    13伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel、我们已经尝试删除 NMOS 及其所有相关组件。 即使我们使用纯二极管、问题仍然存在。 正如您在实际照片中看到的、我们没有放置任何与 NMOS 相关的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您确认的那样、设定的电池电压为13.55伏。 在正常运行期间、电池电压浮动在12V - 13.5V 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们似乎在驱动 si7288时遇到问题。

    1.我们查看了布局;没有发现明显的问题。

    2.评估板原理图和数据表之间存在细微差异。 我们已经提到过这一点。

    3.我们不了解详细的工作原理,因此无法预见铅酸充电、浪涌电流等编程电阻器等是否有问题  

    4.我们尽力遵循数据表上的说明。

    谢谢

    İlhami μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我错了、请纠正我的问题、但您的反馈网络看起来不像连接到电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们更喜欢将其直接连接到电池连接终端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW 我们已取消了所有用于反向保护的 NMOSes。 问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试过另一个电路板和 IC、其中输入端仅使用二极管? 如果您仍然使用相同的 IC、则可能会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们制造了20个单元。 一切都好。  但是、当我们开始现场测试时、我们发现在打开开关时存在烧坏问题。  我们已经烧毁了10个单元。 我们从未尝试过在烧坏问题后再次使用 IC。

    我们已在太阳能产品组中使用 LT3652、我们计划使用24650作为替代产品。 但是,如果我们找不到可靠的解决方案,我们就不能再继续前进了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:当我们在没有太阳能输入的情况下运行充电器时、似乎出现了问题。 系统在连接太阳能电池板的情况下工作良好。 但是、当我断开太阳能电池板连接并仅连接电池时、感应电阻器、MOSFET 和 IC 烧坏。 VCC 连接似乎有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您移除正在运行的系统上的太阳能输入时、没有问题。 它仅在冷启动时发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题与 VCC 有关。

    当 我们在没有输入的情况下冷启动系统时、没有 VCC。 由于 IC 已关闭、因此默认情况下、si7288 NMOS 会使 GND 和 VBAT (+)短接。 我们检查 了 EVM 设计 、注意到二极管 D3 (PDS1040)不仅用于 SYS 到电池的连接、还用于在没有输入电压时为 VCC 供电。

    我认为 缺少 BQ24650 数据表上的典型应用图。 在图中、SRN 引脚和 VCC 电阻器之间必须有一个肖特基二极管。

    如上所述、我们放置了一个二极管、问题似乎已经解决。