This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:关于肖特基二极管额定值

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024105/bq24610-about-the-schottky-diode-rating

器件型号:BQ24610

尊敬的专家:关于肖特基二极管、TI EVB 板使用 ZLLS350。 ZLLS350的额定电压为40V、额定电流为380mA。 如果我将此肖特基二极管 的额定电压更改为30V 并将额定电流更改为200mA、这是否正常? 您能否建议 此 肖特基二极管具有合适的电压和电流额定值? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表的典型应用10.2中、二极管 D1是30V 200mA 肖特基二极管。 这将起作用!

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的 Mike、感谢您的帮助。 此致。