请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 尊敬的专家:关于肖特基二极管、TI EVB 板使用 ZLLS350。 ZLLS350的额定电压为40V、额定电流为380mA。 如果我将此肖特基二极管 的额定电压更改为30V 并将额定电流更改为200mA、这是否正常? 您能否建议 此 肖特基二极管具有合适的电压和电流额定值? 谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:关于肖特基二极管、TI EVB 板使用 ZLLS350。 ZLLS350的额定电压为40V、额定电流为380mA。 如果我将此肖特基二极管 的额定电压更改为30V 并将额定电流更改为200mA、这是否正常? 您能否建议 此 肖特基二极管具有合适的电压和电流额定值? 谢谢。