This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:关于降压开关稳压器 LM5575mH/NOPB

Guru**** 2534080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024474/lm5575-about-buck-switching-regulator-lm5575mh-nopb

器件型号:LM5575

您好的支持团队、

我的客户的问题 如下:

我确认在 IC 和外设组件出现故障时采取的措施。

您能告诉我以下状态的操作吗?

输入电压为46V、输出电压为24V、FB 电阻器(用于设置输出电压电平)上一个为18.7kΩ Ω、下一个为1kΩ Ω

①When 上面的一个 FB 电阻器是开路的、输出电压是多少?(多少伏?)
  当上述 FB 电阻器短路时、输出电压是多少?(多少伏?)
②When 以下 FB 电阻器之一开路、输出电压是多少?(多少伏?)
  当以下 FB 电阻器短路时、输出电压是多少?(多少伏?)
③When FB 引脚断开、输出电压是多少?(多少伏?)
④When 它在 FB 引脚和 GND 之间短路、输出电压是多少?(多少伏?)

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    ①When 上面的一个 FB 电阻器是开路的,输出电压是多少?(多少伏?)--- 靠近 Vin
      当上面一个 FB 电阻短路时,输出电压是多少?(多少伏?)--- 等于 VFB=1.225V
    ②When 下面的一个 FB 电阻器是开路的,输出电压是多少?(多少伏?)--- 等于 VFB=1.225V
      当下面的一个 FB 电阻器短路时,输出电压是多少?(多少伏?)--- 靠近 Vin
    ③When FB 引脚断开、输出电压是多少?(多少伏?) ------ 靠近 Vin
    ④When 它在 FB 引脚和 GND 之间短路,输出电压是多少?(多少伏?)--- 靠近 Vin

    B R

    Andy