This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:ACOK 线路未变为低电平

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023914/bq24725a-acok-line-not-going-low

器件型号:BQ24725A

我有一个电池充电器、尽管输入电源被切断(ACDET = 0V)、但其交流正常线路似乎一直处于高电平。 交流 DET 和3.3V 电源轨之间没有短路、因此我看不到这应该保持高电平的明显原因。 如果交流正常输出电路正常工作、则应将其下拉至低电平...  如果这是 IC 故障或仅探测线路短路之外的其他问题、有没有简单的调试方法?  


谢谢
Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

      您能否测量接近 IC、ACDET 电压和 SRN 电压的 VCC 输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

    未连接外部电源、系统正在脱离电池运行

    立即探测:

    VCC = 0V
    ACDET = 0V
    SRN = 7.8V
    ACOK = 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

      如果 ACDET 无效、那么 ACOK 确实应该被拉低、所以这不是正常的 IC 操作。 您能否重新创建数据表图1中显示的波形。 让我们观察在插入有效 VCC 电压时的启动波形。