This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65253:TPS65253

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024431/tps65253-tps65253

器件型号:TPS65253

我使用的是直流/直流 TPS65253。

通过次级部件端口(如以太网和 RS232)的传导发射中存在一些噪声。

是否可以在 TPS65253输出中添加 RC 缓冲器?

有没有关于它的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、阿比亚  

    一些意见:  

    1.是的、可以在 LX1/2/引脚处添加 RC 缓冲器、建议设置 R=5 Ω、C=680pF。  

    同时、建议在 VIN1/2引脚上添加0.1uF 电容、并将其靠近 VIN1/2引脚放置。