数据表上的典型最小导通时间为60ns、如下所示:
当 Vin=24V、Vout=1.5V、Fsw=800kHz 时、计算出的 Ton=(Vout/Vin) T=78.1ns。
但是、在测试期间 、实际 TON=118ns、波形如下所示:
(上部为 Vout、下部为 SW 节点)(右侧为缩放波形)
实际 TON=118ns。 此外、开关频率为634.7kHz、小于800kHz。
如果我们将输入电压增加到30V、则 Ton 仍然为118ns、 同时开关频率更低。
实际 Ton 为何小于计算结果? Ton 是否准时到达其最小值? 由于数据表中的值为60ns (典型值)和100ns (最大值)、为什么 Ton 不能低于118ns?