This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:不需要输出电压

Guru**** 2516940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024339/tps563209-output-voltage-not-expected

器件型号:TPS563209

您好!

我的客户需要帮助。

tps563209芯片

现在 Vin=12V。 根据文档、VOUT 应为5V。 但现在测量的输出为9.6V。 帮助我找到原因

以及我的原理图和 PCB、如下所示:

原理图 :

PCB:

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VFB 引脚上的电压是多少? 您能否共享 VIN&VOUT&SW 的波形?