This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:UVLO 检测时间

Guru**** 2813955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024158/tps2663-uvlo-detection-time

器件型号:TPS2663

大家好、

我想问一下 UVLO。
情况是 IN 引脚和 SHDN 引脚的上升时序几乎相同、MODE 引脚断开。 在这种情况下、如果施加到 IN 引脚的电压上升时间过慢、则 UVLO 引脚可能检测到低电压并关断 VOUT。  
我想知道在 IN 引脚(SHDN 引脚)上施加电压后、UVLO 引脚开始检测低电压需要多长时间。

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!  

    感谢您的支持!

    一旦 UVLO 引脚电压超过 1.2V (典型值)、Vout 开始以[742 + 49.5 x C (dVdt)] us 的延迟斜升。

    这能回答你的问题吗?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    8-1左上角的图描述了您提到的行为、对吧?

    我想确认在 UVLO 引脚电压超过1.2V 后、输入电压上升得过慢时是否关断?

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!  

    8-1左上角的图描述了您提到的行为、对吧?

    Rakesh->Yes

    我想确认在 UVLO 引脚电压超过1.2V 后、输入电压上升得过慢时是否关断?

    Rakesh->一旦输入电压超过 POR 阈值电压,设备将启动。

    此致、Rakesh