Other Parts Discussed in Thread: LP5036
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5036 尊敬的团队:
我们的客户的 LP5036、I2C 将不会出现 ACK、如下所示:
我们的客户自行编写软件、并让主系统重新启动、 而不关闭电源。
可能导致它的原因?

非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jimmy、
根据您提供的错误消息、有两类潜在问题:
1.电气问题:总线长度的上拉电阻缺失/不适用
2.地址问题:从器件地址不匹配或 ACK 状态不就绪
关于这些问题、有多种方法可以检查:
请与我们的客户验证原理图、并将其副本发送给我
请同时向我发送 I2C 通信的波形
3.测试此问题是否适用于其他器件(不仅仅是 LP5036)
请参阅之前有关此主题的 e2e 主题(超链接): LP5036 I2C NACK
此致、
Aaron Bing