This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929120EVM:TPS929120EVM 已损坏

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS929120EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024063/tps929120evm-tps929120evm-is-broken

器件型号:TPS929120EVM

ERR 和 FS 引脚短接在一起后、EVM 断开。 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我们提供有关情况的更多详细信息。 例如、此时 FS 连接到高电平或低电平。 EVM 的情况等等。

    您能否解释一下它们为什么会短接在一起? 或只是意外的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置与 TPS929120EVM 用户指南(2019年4月–2019年12月修订版)表1相同。  

    我想跟踪该行为是否与数据表中的描述相符。

    探头可能会意外地将它们(我使用 J19)一起触摸。

    之后 EVM 无法连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能告诉我您设置的电源电压吗? 误差通过上拉电阻器连接到 LDO。 在表1中、FS 连接到电源。
    在您的描述之后、似乎您将电源(高于 LDO)连接到 LDO、同时电源直接连接到 Err。  

    由于开漏输出、ERR 引脚可能提供电源。

    对于 LDO 器件、似乎会出现一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 12V 适配器。

    您是否意味着 TPS929120可能起作用、也就是说、更改 LDO 后 EVM 可能起作用?  

    如何检查 TPS929120是否正常工作或 LDO 是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、LDO 是芯片的一部分。 如果它损坏、芯片将无法工作。 您可以为芯片提供电源电压、并测试+5V 引脚以查看结果。

    顺便说一下、CAN 芯片和电压传输芯片也被连接至+5V。 在数据表中、它不能承受这样的12V 电压。

    我不确定他们是否可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这种误解似乎会改变芯片的性能、但由于交货时间长、我无法获得任何芯片。

    是否有能够修复它的服务站?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、此问题没有服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、谢谢您的帮助。