This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2085:我需要将这些电容器安装在 USB 连接器附近还是非常靠近 TPS8085的 OUT 引脚?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024051/tps2085-do-i-need-to-mount-these-capacitor-near-the-usb-connector-or-very-close-to-the-out-pin-of-tps8085

器件型号:TPS2085

我有一个相关的问题。 因此、在 TPS2085的数据表中、有一个 USB 集线器应用设计示例、其中大电容(33uF)放置在 USB 连接器附近。 我的问题是、在 PCB 上、我需要将这些电容器安装在 USB 连接器附近还是非常靠近 TPS8085的 OUT 引脚?

提前感谢您。

此致、

Shrikant Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant、您好、  

    我不确定您所指的应用设计是什么。 我在数据表中看不到有关 USB 集线器的应用设计。  

    通常、我们建议将输出电容安装在开关的输出引脚附近、但是、如果您将您提到的文档发送给我、我可以让它更仔细地看一下!

    如果是更好的通信方式、我的电子邮件是 e-higgins@ti.com

    此致、  

    Elizabeth