This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1EVM-2100:PFM 模式下的输出电压纹波

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023568/lm25149-q1evm-2100-output-voltage-ripple-in-pfm-mode

器件型号:LM25149-Q1EVM-2100

您好的支持 团队:

当系统输出3.3V/1A 时,在  PFM 模式下,我测试的输出纹波为280mv (输出电容为188uF)。

我认为该电压 纹波太大、您能告诉我在这种情况下、理想的电压纹波是什么?

此外,我想知道 这种大纹波是否不可避免,以及如何减少这种纹波(增加电容器除外) ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您是否正在使用 EVM? 如果没有、请发送原理图和完整的快速入门计算器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我们使用了 EVM 并仅 配置了 PFM 模式。 。电压为13.5V、输出电压为3.3V/1A μ V

    该原理图对 EVM 没有任何更改。

    此外:您能否在 PFM 和 FPWM 模式下共享此器件的空载功耗和轻载功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在数据表中找不到描述 FPWM 模式、您能向我分享一些材料吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    在 PFM 模式下、峰值电感器电流为电流限制设定点的20%。

    默认 EVM 的电流限制设定值为12A。

    对于1A 输出、您可以将电流感测电阻更改为30mΩ Ω、从而将电流限制设定值降低至~2A。

    这将降低 PFM 峰值电感器电流并降低 PFM 中的输出纹波。

    您还应根据 LM5149-LM25149Design-CALC 更新电感器和补偿

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多