This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:符合 IEC 61131-2标准

Guru**** 2587285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023804/tps274160-conformity-to-iec-61131-2

器件型号:TPS274160

您好!

TPS274160B 是否符合 IEC 61131-2标准?

此致、

阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    由于 TPS274160B 没有可编程内核、因此不符合 IEC 61131-2标准。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您的回复。

    只是为了让我理解、但我认为 硬件符合 IEC 61131-2标准。

    您能否用几个字解释一下与具有可编程 内核的连接是什么?

    此致、

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    我不是这方面的专家、但从我的阅读来看、IEC61131是可编程控制器的标准。 我们的器件不可编程、我认为它不适用于我们的器件。 如果我错了、请纠正我的问题。

    总之、我们不符合该器件的 IEC61131-2标准。

    谢谢!

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!