This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3823A:UC3823A 占空比

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3823A, UC1825, UC1823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023919/uc3823a-uc3823a-duty-cycle

器件型号:UC3823A
主题中讨论的其他器件: UC1825UC1823

简短描述:无法使用 UC3823A 获得小于30%的 PWM 占空比。案例详细信息或注释:

当误差放大器输出电压(引脚3)被降低时、占空比从95%平滑下降至大约30%。 当误差放大器输出电压进一步降低30%时、会导致 IC 跳过脉冲、然后完全关闭。 当将 UC1825放置在同一插槽中进行比较时、占空比可按预期从50%平滑变化至7%左右。 频率为250kHz、斜坡为干净的锯齿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UC3823A、检查斜坡和 EAOUT、 通过比较这两个引脚来生成 PWM。 同时检查 RT 和 CT、其值应来自第6页的图2。 如果您使用图2以外的数字、则可能会观察到意外结果、包括您从其他人的观察中看到的结果。

    UC1825最大占空比50%、UC1823的一半。 7%可能是由于某些器件可能会在图2之外执行。 检查您的编号、确保在图2中。

    如有其他问题、请提供您的电路和每个组件编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值在适当的范围内、因此这不是问题。 我将准备一个包含更多数据的 PowerPoint 文件。 如何将其发送给您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    hong_huang@ti.com

    让我们通过电子邮件继续。 我将关闭此主题。