This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:uc3825或等效设备

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023909/uc3825-uc3825-or-equivalent

器件型号:UC3825

您好:

在 d/s 中有一个用于 UC3825开环测试的电路

很久以前、我曾目睹过此 IC (在加利福尼亚州欧文市的 Unitrode 实验室)的测试...因此我知道完全控制在0-100%以上的开环 PWM 生成是可能的。

我们需要生成10%至80%但10kHz 至1MHz 的可变 PWM。 最理想的是5V 输出。 2相位差也是非常可取的。

我们应该继续使用 UC3825、还是应该探索另一个控制器?

我知道 TI 中基于运算放大器的应用程序电路-但这似乎适用于 PWM 的正弦波调制、并且频率可能受限。 另一方面、可能比使用 UC3825等控制器的"开环"电路更稳定。

在这方面的任何指导都将受到高度赞赏。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来 UC3825应该仍然是最佳选择、因为与此类似的较新控制器的频率可能不如 UC3825的频率低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx