This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:如果不使用 TPS259521和 TPS259525 PIN6、是否可以悬空或接地?

Guru**** 2520570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024147/tps2595-can-tps259521-and-tps259525-pin6-can-be-floating-or-ground-if-not-used

器件型号:TPS2595

大家好、正如标题所说、我想知道我是否不打算使用 FLT 和 QOD 功能、我是否可以将其保持在浮动或接地状态、问这个问题是因为我们的客户尝试使用 TPS259521来替代 TPS259525、

为方便起见、客户不希望 更改任何路由、而是将其替换为已经固定的路由、请告诉我这是否会产生任何影响、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy、

    是的、您可以将它们保持打开状态。 短路也不是问题、但我不建议这样做、因为这仍然会使引脚受到 GND 平面的危险。

    此致

    Kunal Goel