This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:为什么器件会进入间断模式?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023877/lm5175-why-does-device-go-to-hiccup-mode

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

团队、

客户需要了解电流限制和 CCM/DCM 运行情况。
-我们是否有一些涵盖此内容的特定应用手册(因为数据表不是很广泛)?
-如何判断设备为何会进入间断模式?
-在电流限制、CCM/DCM 和断续模式方面,LM5176与 LM5175有何差异?

我可以离线共享原型板的原理图、以便查看原理图。

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    DCM/CCM:如果相应地选择了模式并且电感器电流达到0A、则器件以 DCM 运行、请参阅数据表中的第8.3.7章。

    断续模式:请查看数据表中有关断续模式的过流章节8.3.5。 因此、如果器件检测到几个峰值电流周期高于阈值、则会进入间断模式。  

    LM5176:在降压/升压模式下具有更高的电流能力。 无 DCM 功能。

    此致、
    Brigitte