This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:有关基于蓝牙的移动传感器器件开发支持的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25125, BQ25122, EV2400, BQ25120F3A, BQSTUDIO, BQ21061, BQ25155, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023731/bq25125-questions-for-developement-support-for-a-mobile-bluetooth-based-sensor-device

器件型号:BQ25125
主题中讨论的其他器件: BQ25122EV2400BQ25120F3ABQSTUDIOBQ21061BQ25155BQ27Z561-R2

尊敬的 TI 电源管理论坛:

我计划将 BQ25125用于基于蓝牙的移动传感器器件的新设计。 在开始之前、我有一些问题:

1) 我可以使用 bq25210或 bq25122进行测试、还是推荐其他解决方案?  

2) 我是否需要 EV2400接口板来全面测试芯片?

3) 是否有可用的 C 源代码、我可以将其用于控制器固件?

4) 我计划使用  LIR 2477 180 mAh 3.6V 锂离子电池作为电源。 BQ25125是为充电设备充电的合适器件吗?

4) 您是否有任何其他信息或提示、从而使开发变得更容易?

提前感谢

谨致问候

Thomas Hülsmann í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    1. 我们还有 bq25120f3a、d/s 的第6部分具有最新的比较表、比较了该系列中的所有器件: www.ti.com/.../bq25120f3a.pdf
    2. 是的、也建议使用 ev2400与 EVM 配合使用。 这用于连接到 bqStudio 并加快开发速度。
    3. 我们可以从以下设置指南工具中获得示例代码: https://www.ti.com/lit/zip/sluray9
    4. 是的、您也可以考虑使用 bq25155或 bq21061、它们是没有集成降压转换器的类似器件。
    5. 查看我在(3)中链接的设置指南工具

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的快速响应、这非常有帮助。 现在是购物时间!

    另一个问题是:建议使用哪种合适的电量监测计作为所述解决方案的对应仪表? 它是否以相同的方式受支持、即源代码受支持?  

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    对于电量监测计、您可以查看 bq27421或 bq27z561-R2、但 任何用于1s 锂离子电池的电量监测计 都将与此充电器兼容。

    Linux 支持某些监测计、可从以下位置获取源代码: www.ti.com/.../BQ27XXXSW-LINUX

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    再次感谢!

    此致、

    Thomas