This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25122:在/CD 为高电平时启用充电

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023845/bq25122-enable-charging-while-cd-is-high

器件型号:BQ25122

大家好、

我对 BQ25122充电器 IC 上的充电使能有疑问。

在/CD (芯片禁用)引脚处于高电压电平(有源电池模式)时是否有可能启用电池充电?

提前感谢!
此致、
劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lajos、

    要启用充电、您必须将/CD 驱动为低电平。 如果/CD 在 VIN 插入时为高电平、则禁用充电。

    它在内部被拉至低电平、因此您也可以使引脚悬空以启用充电。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Nick :)