This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2085:我们可以在负载侧使用哪些类型的电容器?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023652/tps2085-what-all-types-of-capacitors-at-load-side-we-can-use

器件型号:TPS2085

我们能否在不影响性能的情况下使用钽或钽聚合物 SMD 电容器代替 TPS208xx IC 输出引脚(负载侧)的电解电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant、您好、  

    是的、您可以在 TPS208xx IC 的输出引脚上使用钽或钽聚合物 SMD 电容器、而不会影响性能。  

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Elizabeth 的回答。 我有一个相关的问题。 因此、在 TPS2085的数据表中、有一个 USB 集线器应用设计示例、其中大电容(33uF)放置在 USB 连接器附近。 我的问题是、在 PCB 上、我需要将这些电容器安装在 USB 连接器附近还是非常靠近 TPS8085的 OUT 引脚?

    提前感谢您。

    此致、

    Shrikant Sagar