This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:如果不需要下拉 Vgate、如何连接 CTimer

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023855/lm5069-how-to-connect-ctimer-if-pulling-down-vgate-is-not-needed

器件型号:LM5069

大家好、  

只需检查触发 OCP/功率限制时是否不希望器件关断、只需让 FET 保持 OC 或功率限制(假设 FET 的 SOA 已足够)。 那么、如何连接计时器、连接到 GND? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将 CTR 短接至 GND 不会启动系统。 您 可以根据数据表中的公式(14)设置较大的值。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    感谢您的回复。 引脚是否可以悬空以禁用计时器? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    悬空定时器引脚设置最慢的定时器周期(以微秒为单位)

    此致、Rakesh