This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:解决 HF 振铃问题

Guru**** 2390865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023703/ucc28610-solving-for-hf-ringing

器件型号:UCC28610

大家好、

以下是需要您帮助的两个项目:

1.数据表第16页中有一个说明:"在 DRV 关断和 HS 驱动器接通之间的内置死区时间内可能会出现高频振铃"。 死区时间是多少?

2.'栅极关断电阻器解决方案'在数据表第17页中、我们是否可以使用比 RG-ON 更大的电阻值、以便我们能够实现更好的峰值电流限制能力?

谢谢

最恰当的考虑

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    没有有关死区时间的具体数据,但我相信内部无栅极的传播延迟和高侧驱动 MOSFET 的导通延迟构成了死区时间。

    2.栅极关断电阻器的作用是阻尼振铃。 建议的 Rg-off 值为0~5欧姆,而 Rg-on 为0~200欧姆。 较大的 RG-OFF 将具有更强的阻尼效果,但也会降低关断速度。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    很清楚、非常感谢。

    此致

    Mia Ma